This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51518:开关频率范围

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807141/tps51518-switching-frequency-range

器件型号:TPS51518

大家好、

我可以帮您获取开关频率范围吗?

条件如下:输入12V ->输出1V Imax:10.5A L、电感为0.47u。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    典型的 Fsw 为350kHz、数据表中未提供 Fsw 变化规格。
    很抱歉,我没有答案。

    谢谢