This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:智能下拉

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786912/tps22919-smart-pull-down

器件型号:TPS22919

尊敬的 TI 专家:

我的理解是、TPS22919的引脚上有内部下拉电阻器。

但引脚说明中显示"o not leave float"

什么是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    感谢您与 E2E 联系!

    一旦 ON 引脚上的电压低于 VIL、TPS22919就有一个内部下拉电阻器。 一旦电压低于 VIL、电阻器将帮助将引脚上的电压拉至0V。 当电压高于 VIL 时、不启用电阻器。 因此、如果您可以保证 ON 引脚上的电压低于 VIL、则电压应变为0V。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    您是说我可以在引脚上保持悬空?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    如果您的 EN/ON 电路打开/关闭 ON 引脚、使电压下降到超过 VIL、那么您可以将其保持浮动。 一旦 ON 引脚上的电压低于 VIL、将启用下拉电阻器。

    谢谢、
    黄亚瑟