This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:LM25119:DEMB

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807242/lm25119-lm25119-demb

器件型号:LM25119
主题中讨论的其他器件:PMP20021PMP9700

尊敬的先生:

DEMB (PIN17):悬空表示启用二极管仿真模式和低侧 MOSFET 闭锁。 对吧?

->这意味 着 LM25119 会 变为非同步。 输出轻负载期间的降压转换器。

我的客户尝试修改 EVM 以生成两相输出、输出负载瞬态 H -> L (5A -> 0A)、因为之前的波形 SW 具有停止条件(make 具有过冲问题)。

但是、当我们将 DEMB 连接到 VCC1输出瞬态波形(SW)时、没有停止和输出电压瞬态波形正常。 这是正确的行为?

我看到 TI 设计 PMP20021/PMP9700 DEMB 连接到 VCC。

谢谢!

Steven