This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65950:TPS65950是否需要编程?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65950, AM3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807117/tps65950-does-tps65950-require-programming

器件型号:TPS65950
主题中讨论的其他器件: AM3703

我注意到 TPS65950有 GPIO。 它是否需要编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Chase、

    OMAP 处理器可以通过软件控制 GPIO 行为。 《技术参考手册》提供了有关寄存器的更多信息: www.ti.com/.../swcu050
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Sitara 产品线附近购物、AM3703支持的 ageboard xm 具有 TPS65950、可为器件供电、并为 AM3703提供音频、实时时钟和电源。

    如果我不使用 GPIO,是否可以在不对寄存器进行编程的情况下使用音频、时钟和电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Chase、

    AM3703团队可以帮助解决任何与软件相关的问题。 我的理解是、软件决定将球编程为什么。 例如、无论焊球 P12是 GPIO0还是 JTAG.TDO。

    但不建议在新设计中采用 TPS65950、因此我建议尽量将任何更改保持在最低水平。 如果您必须更改与 BeagleBoard XM 相比的内容、在本例中、您将或多或少地自行更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 是否仍然销售 TPS65950的编程工具
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Chase、

    没有编程工具;它由处理器的引导软件控制。