This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65282EVM:不同的输出电压

Guru**** 2581675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65282EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807136/tps65282evm-different-output-voltages

器件型号:TPS65282EVM

许多其他 EVM 模型在 用户指南中详细介绍了如何针对不同的输出电压修改电路板。 但是、TPS65282EVM 用户指南中没有此信息。 如果有此信息、我将不胜感激。

信息至少应包括电阻器编号(R2?) 它们的值发生变化的情况。

如果建议针对更高/更低的电压更改 L1、并且添加可选电容器(C1?) 请注意。

如果所有这些资料都能得到,那么最好能用它更新正式文件。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您的建议。 您是否计划使用此器件? 您的应用程序中有哪些请求? 如果您在此处上传、我想查看原理图。