This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:为什么在 V33D 上升期间、某些 I/O 引脚会稍微上升一点(低于1V)?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786869/ucd3138a-why-some-i-o-pin-will-rise-up-a-little-bit-less-than-1v-during-v33d-rising-up

器件型号:UCD3138A

你好

为什么在 V33D 上升期间、某些 I/O 引脚会稍微上升一点(低于1V)? 这是我得到的波形。  通道1 (黄色) 为 SCI_RX0引脚、通道2 (绿色)为 V33D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCI_RX0在斜升时是否连接到任何外部组件?
    您能否在同一屏幕截图中绘制 UCD 的 GND 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它连接到了光电耦合器的阴极。 在 V33D 上升期间、我断开了它、它保持在0V。
    感谢您的帮助(^o^)/

    此致
    黄达纳