This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:使用 BQ27Z561进行热敏电阻测量

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787163/bq25601-thermistor-measurment-with-bq27z561

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

大家好、

我们在 α 板上有该充电器和电量监测计。  每个 IC 都有一个用于测量电池热敏电阻的 TS 引脚。

 

电池充电器需要 VREGN 和 GND 之间的电阻分压器、中心连接到 TS、电池中的 NTC 热敏电阻。

 

电量监测计仅需要将电池热敏电阻直接连接到 TS 引脚。

 

是否有方法将充电器和电量监测计连接到热敏电阻?  我希望能够通过电量监测计读取电池温度、但仍允许充电器根据温度调节充电。

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    我想您可以让 BQ27z561监控电池组温度、然后通过 I2C 接口微调 BQ25601充电电压和充电电流。
    不能将两个芯片 TS 引脚连接在一起、因为它们将相互连接。
    谢谢