This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:Vout=5V 时的最大占空比限制

Guru**** 2523350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786942/tps56637-max-duty-limitation-at-vout-5v

器件型号:TPS56637

您好!

我想知道 Vout=5V 时的最大占空比限制应该是多少、或者换句话说、 通过保持稳定的 Vout=5V、可以将 Vin 电源下拉多远。

我在正常模式下使用24V 电源、 并希望在低功耗模式下将其降至最低。

提前感谢。
萨沃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    请检查附件中可保持5V 输出的最小输入电压。

    e2e.ti.com/.../To-find-VINmin-that-can-hold-5Vout.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sawamoto、

    从数据表中可以看出、TPS56637的最短关断时间为300ns (最大值)。 由于它在500kHz 下工作、最大占空比可能为(1-0.3/2)、大约为85%。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢团队!

    此致、
    萨沃本