This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093:帮助检查客户是否可以移除连接到 SS 引脚的 R3/C5?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786836/tps61093-help-to-check-if-customer-could-remove-the-r3-c5-which-connected-to-ss-pin

器件型号:TPS61093

如果设计中没有特定的 SS 时间要求、我的客户想要检查是否可以移除连接到 SS 引脚以进行软启动控制的 R3/C5? 他们希望在空间非常有限的设计中使用。 请帮助检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Helios:
    客户能否确认在启动过程中是否可以获得浪涌电流?
    将其移除是可以的、但我担心如果悬空、可能会有一些噪声。 请等待我检查设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqui、

     12.5Vout@0.1A 上的应用 Vin=3V~5V 、但它们仍处于原理图阶段、尚无浪涌信息。 您能否帮助检查我们是否可以根据条件进行评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Helios:
    转换器可以在没有 RSS、CSS 的情况下运行。 通常、如果没有快速重新启动情况、则可以删除 RSS。 但是、如果客户稍后关心浪涌电流、我仍然建议保留具有0402封装的 CSS。

    毕竟、这取决于客户的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、SS 引脚悬空的电压与 VIN 有关。