This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101:PSpice 模型

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5101, UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786512/lm5101-pspice-model

器件型号:LM5101
主题中讨论的其他器件: UCC27282

尊敬的先生:

我想仿真 LM5101、但在 TI 网站上找不到任何 SPICE 模型。

您能否分享 LM5101的 PSpice 模型。

谢谢、此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    感谢您对我们的司机的关注、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助您回答您的问题。

    LM5101器件不推荐用于新设计、因此我们没有适用于该器件的仿真模型。

    不过、根据具体功能和您的应用需求、我可能希望您拥有一款具有现成仿真模型的优化驱动器。

    您可以考虑 A、B 或 C 版本或我们最新的驱动程序 UCC27282。

      LM5101A LM5101B LM5101C UCC27282
           
    立即订购 立即订购 立即订购 立即订购
    在线数据表 在线数据表 在线数据表 在线数据表
    数据表 数据表 数据表 数据表
    工具与软件 工具与软件 工具与软件 工具与软件
           
    通道数(#) 2. 2. 2. 2.
    电源开关 MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET
    总线电压(最大值)(V) 100 100 100 120
    峰值输出电流(A) 3. 2. 1 3.
    输入 VCC (最小值)(V) 9. 9. 9. 5.5.
    输入 VCC (最大值)(V) 14. 14. 14. 16.
    上升时间(ns) 10. 10. 10. 12.
    下降时间(ns) 10. 10. 10. 10.
    传播延迟(ns) 25 25 25 13.
    Iq (uA) 10. 10. 10. 2.
    输入阈值 TTL TTL TTL TTL
    通道输入逻辑 TTL TTL TTL TTL
    HS 引脚上的负电压处理(V) -1 -1 -1 -10
    功能 不适用 不适用 不适用 启用和互锁
    额定值 目录 目录 目录 目录
    工作温度范围(C) -40至125 -40至125 -40至125 -40至125
    封装组 那么、PowerPAD | 8. SOIC | 8. MSOP-PowerPAD | 8. VSON | 10.
    SOIC | 8. WSON | 10. SOIC | 8.
    WSON | 10.   WSON | 10.
    WSON | 8.    
    约 价格(美元) 1.20 | 1ku 1.08| 1ku 0.85 | 1ku 1.40 | 1ku

    只需单击"Tools & Software"链接即可访问仿真模型。

    如果您有其他问题、请告知我们、如果解决了您的问题、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供的信息。