This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL432LI:在嘈杂的环境中工作

Guru**** 2460170 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431LI, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787239/atl432li-working-in-noisy-environment

器件型号:ATL432LI
主题中讨论的其他器件:ATL431LITL431

我们想知道 在嘈杂环境中宜家电流较低的 ATL431LI 是否比 宜家电流较高的 TL431更敏感?  

由于客户应用在电机应用时处于非常嘈杂的环境中...、 RD 想知道 TL431是否 更适合在嘈杂的环境中使用。 从嘈杂的角度来看,你能不能帮助你推荐什么是好的! 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian

    TL431的动态阻抗优于 ATL431LI。 因此、在嘈杂的环境中、TL431的性能将优于 ATL431LI。

    此致
    Trailokya