This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065C-2:在 TPS2065CDBVR 连接方面需要您的帮助

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787277/tps2065c-2-need-you-help-with-tps2065cdbvr-connection

器件型号:TPS2065C-2
主题中讨论的其他器件:TPS2065C

大家好、

您能否检查 TPS2065CDBVR 的连接。

可以使用100欧姆电阻器将 FLT 引脚连接到 EN 引脚(MCU 的 IO)吗?

未组装 TPS2065CDBVR 时、引脚5和1之间的电阻器是可选的。

谢谢、  

Shlomi

e2e.ti.com/.../TPS2065C_2D00_2.docx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    EN 引脚是一个输入引脚、FLT 引脚是一个输出引脚、它们不能连接在一起 、如您的原理图中所示、连接 将使 FLT 引脚 不可用。 有关正确连接、请参阅数据表。

    Kevin