请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2065C-2 主题中讨论的其他器件:TPS2065C
大家好、
您能否检查 TPS2065CDBVR 的连接。
可以使用100欧姆电阻器将 FLT 引脚连接到 EN 引脚(MCU 的 IO)吗?
未组装 TPS2065CDBVR 时、引脚5和1之间的电阻器是可选的。
谢谢、
Shlomi
e2e.ti.com/.../TPS2065C_2D00_2.docx