This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PMP8740脉冲生成问题

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785671/ucc28950-pmp8740-pulse-generation-issue

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:PMP8740

您好!

我尝试开发 PMP8740 2kW 全桥 直流/直流转换器。 但目前、绕过 TI 使用的控制卡。

我已经完成了电源部分、它可以很好地处理外部 PWM 信号。

现在、我想在板上使用 UCC28950运行它。 但当我尝试打开它时,它不会产生任何栅极脉冲。(电流互感器未连接,意味着 CT+和 CT-保持开路)

我已经检查 了打开的基本条件。

VDD 引脚电压> UVLO

SS/EN 电容器电压>0.55V (大约为4.5V)

提供5V 基准电压、温度< 140度。

但它不会产生脉冲。

那么、打开它的最低要求是什么(在无负载的情况下进行测试)?

CT 是否必须打开它?

此致。

Nidheesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nidheesh:

    我建议您检查 COMP 引脚信号输出 电平。

    此外、如果您仍然 没有 输出脉冲、是否可以附加您的 SCH 以供审核。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Bliss:

    感谢您的反馈。

    现在我已经检查了 EA+引脚、并注意到该引脚上的电压接近于零。 因此、我通过移除 D1和 D3来断开反馈、然后它开始提供脉冲(我在没有任何电源电路的情况下运行)。

    当我再次连接 D1 D3时、脉冲消失。

    这样做的可能原因是什么?

    此致。

    Nidheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nidheesh:

    根据 PMP8740 EVM、COMP 电压电平遵循 EA+。 如果 COMP 接近0V、则不存在任何电压脉冲。 我认为您需要检查 U1A 和 U1B 输出电压、为什么会闭合至0V。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blizz:

    感谢您提供宝贵信息。

    是的、你是对的。 这是 U1A 和 U1B 的问题。 当我更正 U1的反馈后、问题得到解决。

    现在、我在 32V 时测试了高达49A 的电流。 不过、我没有使用 CT、它运行良好。 那么、CT 是否是必需的?

    此致

    Nidheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nidheesh:

    我很高兴听到你的消息。 CT 或 NOT、 取决于您选择的控制模式是 PCM (峰值电流模式)或 VMC (电压模式控制)。

    如果您选择 PCM、则必须使用它。  如果您选择 VMC、CT 不是必需的、但错过了初级电流保护功能。

    此外、请注意 CT 功能、如下所示。

    来自电流感测引脚的信号用于逐周期电流限制、峰值电流模式控制、轻负载效率管理以及输出 outa、outb、outc、outd 的延迟时间以及输出 outroute、outF 的延迟时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bliss。

    我将会相应地执行它。

    此致

    Nidheesh