This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26624-25EVM:什么是故障机制? 是故障开路还是故障短路器件?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786766/tps26624-25evm-what-is-the-failure-mechanism-is-it-fail-open-or-fail-short-device

器件型号:TPS26624-25EVM
主题中讨论的其他器件:TPS2662

1.如果出现任何故障或操作不当,此 IC 是否会短路或开路?

2.这是可靠的保险丝替代产品,还是仅仅作为额外的保护?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venugopal、

    故障是否意味着器件故障或过载、过压或过热事件?

    如果发生过载、过压或过热事件、该器件会关闭内部 FET 以断开负载与输入的连接、并且 TPS2662器件提供了自动重试和锁存型号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lokesh、

    我的意思是、如果器件由于任何原因发生故障、它会通过自身打开来隔离负载、还是短路故障?

    我想评估该 IC 在用作初级保护器件时的可靠性。

    -
    Venugopal S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venugopal、

    TPS2662器件可能会开路或短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。