This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65154:TPS65154 WLED 电流驱动

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785969/tps65154-tps65154-wled-current-drive

器件型号:TPS65154

您好!

根据 TPS65154数据表、背光控制输出为6个输入相关输出。 但我们的 LCD 具有常见的 Kathode LED、最大电流为80mA。  

但 TPS65154器件能够提供最大40mA 的驱动。 在这种情况 下、我们可以并联所有6个 WLED 驱动器通道以增加输出电流。  

注:我们计划使用直接调光方法来控制 LCD 亮度。

请尽快分享您的反馈。  

请参阅计划用于 WLED 的原理图

谢谢、此致、

Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年3月27日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您的背光需要80mA 电流、我建议仅并联两个(或最多三个)通道、而不是全部六个通道。 连接两个通道将满足背光电流要求、所有其他未使用的通道 IFB3-6应接地。

    此致、
    辽卡特