This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:需要在800mA 电流下提供±6V 输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784824/tps65131-need-6v-output-with-800-ma-current

器件型号:TPS65131

您好、先生、

   我们计划在一个项目中使用 TPS65131升压稳压器

我们需要设计该稳压器、以符合以下规格:-

稳压器输入电压= 5V

两个电源轨的稳压器输出电压均为±6V、电流均为700mA。

我将尝试使用 在线 TI WebBench 设计工具生成此升压稳压器电路。

我可以在±6V 输出电源轨上生成最大500mA 的电路。

但在±6V 输出电压轨时、我无法生成700mA 的电路。 工具显示错误。

因此、请向我们发送 TI WebBench 设计 PDF、 在±6V 输出电压轨时大于等于700mA。

此致

Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年3月22日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS65131逆变器开关电流限制规格为1800mA。 当 VIN=5V 和 VNEG=-6并且考虑到功率转换损耗时、由于逆变器开关将达到其电流限值、您将无法使用此器件实现800mA 的电流。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       请为我们推荐新的升压稳压器、以符合以下规格:-

    稳压器输入电压= 5V

    两个电源轨的稳压器输出电压均为±6V、最低800mA。

    此致

    Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我搜索过 TI 的分离轨直流/直流转换器器件、但遗憾的是、没有任何器件能够提供如此高的电流。 为了能够实现此类电流、您可能需要在设计中使用单独的升压和反相降压/升压器件。

    此致、
    辽卡特