This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:需要为单节锂离子电池充电

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786855/bq24650-need-to-charge-a-single-cell-li-battery

器件型号:BQ24650

您好!

我确实在关注快捷方式、当我尝试多个模块以实现更好的电源管理 IC 时、我正在尝试此 BQ24650 MPPT 充电器 IC、我需要针对以下要求固定电阻值、 我知道数据表中提供了这些信息 、但我要找到这些信息将是一项繁重的任务。

VMAX (太阳能):6V

VOC=12V

Imax:0.5 A

Pmax:3W

需要为3000mAh 锂离子电池充电

我需要修复哪些组件值、如本模块应用电路数据表第22页中所示?

我曾尝试使用 WEBENCH Power Designer 获取设计细节、但它没有显示上述输入的任何设计。