This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:SW 电流限制

Guru**** 2522980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786627/tps61099-sw-current-limit

器件型号:TPS61099

大家好、

我的客户的最坏情况规格为2.8V 输入电压、3.8V 输出电压@ 450mA。 我计算得出 SW 电流为~μ A。89A 大于数据表中的最小规格.8A。  

我们应该选择另一个器件吗? 有什么建议吗?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高大脑:
    您是否有其他规格要求?
    TPS61021可能适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要100%确认该器件是否确实不符合该规格、这比任何要求都要重要。 Webench 不会给我一个错误,但当我计算它时,它就在问题上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian:
    我们只能在规格范围内推荐应用。
    让我们简单地进行计算、并将效率设置为90%
    IIN_avg=3.8*450/0.9/2.8=678mA、IPEAK_=Iin_avg+150mA=828mA、高于技术规格。

    您知道最坏情况下的效率吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表中的图形、效率看起来比90%还要差、因此我们可能需要找到替代器件。 但是、我担心我们会失去这个插座、因为我的客户已经在我们的产品系列中进行了设计。

    也许你们可以给出最好的建议、下面是他们的其他规格:

    我希望达到的标准是:

    • 负载低至~10uA 时效率大于75%
    • 连接到该稳压器的负载范围为~3uA 至~450mA
    • “超低”IQ
    • 能够通过电压范围为2.8–3.6V 的电池在~450mA 时输出3.8V 电压。

    最大负载电流447mA 仅在非常短的突发情况下发生、但我认为这并不重要、如果我们违反规范、我们不建议这样做。  

    另外,Webench 似乎也不会出现错误,这使我担心将来会信任它。  

    谢谢、

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian:
    明白了。 我将首先关闭此帖子、并通过电子邮件与您联系