This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54521:输出电容器

Guru**** 2545570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781564/tps54521-output-capacitors

器件型号:TPS54521

您好!

我想使用此电路为我的 DSP C6654供电、最坏情况下的功耗为3A。 我想使用第一页上的电路或5A 电路。 输出端是否需要4 x 470uF?

http://www.ti.com/lit/df/tidr731/tidr731.pdf

我有此器件库存- EEFGX0E471R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramgopal、

    1.是的、您可以使用该器件并遵循所附原理图的原理图。

    2.输出电容决定输出纹波。 如果使用小电容、则输出纹波将更大。  如果您不需要如测试结果所示的小输出纹波、则可以减小输出电容。  http://www.ti.com/lit/ug/tidu393/tidu393.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Neal、
    只需确保原理图中的 L1显示4uH、而 BOM 中的器件显示1.5uH MSS1048-152。 那么、我转到 BOM? 此外、我还有一个我认为可以使用的3m Ω 470uF 电容 EEFGX0E471R。

    我的输出不超过3A。 在同一系列中、有一个4。 7 μ H MSS1048-472NL_所以如果我使用它、我可以降低电容器并使用3而不是4?

    谢谢、
    Divakar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divar、
    我仔细检查了 BOM、发现它仍然是4uH、请参阅以下链接:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp
    是的、您可以使用4。 7 μ H MSS1048-472NL 和3个输出电容、但我建议从我的计算中选择 C6=0.1nF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、

    我认为我查看的是相同的 BOM。 我在 Excel 的第42行看到了4 μ H、但查看 Coilcraft 的器件型号- MSS1048-152。 这是一个1.5 μ H 的器件。 这是正确的。 是实际测试硬件中的1.5还是4.7? 您同意上述4.7 uF 属于同一系列器件。 我可以使用该值和针对 C6的0.1uF 值。

    谢谢、

    Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divar、
    是的、你是对的。 很抱歉我没有仔细检查。 在实际测试中、我不知道使用了哪一个、因为它是9年前绘制的、我找不到绘制它的工程师。 但是、我进行了计算、在该规格中、1.5uH 更合理。 因此、您的规格中建议使用1.5uH、如果1.5uH 电感器不可用、则可以使用4.7uH。