This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895应用

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786772/bq25895-bq25895-application

器件型号:BQ25895

 客户使用 BQ25895

在 升压模式?下、当 BQ25895突然失去电源时、它将出现重启或关断?它将自动转换到电池电源?或需要软开关

如果不连接 USB COM,BQ25895可以正常工作?CPU USB 工作 OTG 功能

 BQ25895具有温度检测功能,、但它如何检测电池温度?或仅检测 BQ25895温度本身?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.不需要软开关。 请参阅 d/s 上的8.2.6.3补充模式
    2.该器件只能在 VBUS 或 VBAT 模式下工作、或在 VBUS 和 VBAT 模式下工作。 如果在8.2.5升压模式操作中描述的来自 d/s 上电池的条件有效、可启用升压(OTG)运行。
    3.该器件通过测量 TS 引脚和接地之间的电压来持续监测电池温度。 请参阅 d/s 上的8.2.7.5热敏电阻鉴定

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。