请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 客户使用 BQ25895
在 升压模式?下、当 BQ25895突然失去电源时、它将出现重启或关断?它将自动转换到电池电源?或需要软开关
如果不连接 USB COM,BQ25895可以正常工作?CPU USB 工作 OTG 功能
BQ25895具有温度检测功能,、但它如何检测电池温度?或仅检测 BQ25895温度本身?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.