主题中讨论的其他器件: BQ25121A
你(们)好。
我们在我们的应用中将 BQ25120A 作为 PMIC 实施、并观察到一种非常奇怪的行为。 我们的设置如下:
V_IN:未供电(仅电池供电)
V_INLS:连接至 BAT
BAT 上的电压:3.43V (模拟一个完全空的锂离子电池)
我们以0.1V 的阶跃实现了 SYS 输出从1.8V 到3.3V 的阶跃斜升、只要电池电压足够高、该斜升就可以平有效。 当 BAT 电压大约为3.43V 时、奇怪的行为开始。
- 从2.9V 到3.0V 的电压阶跃按预期工作。
- 从3.0V 步进至3.1V 时、测得的电压阶跃仅为~80mV、而不是100mV。
- 当 I²C 从3.1V 到3.2V 的下一个步骤时、电压下降至~3.05V、IC 在内部似乎有点"崩溃"、即它不再响应 μ s、这只能通过断开电池电压来修复。 SYS 输出保持在~3.05V。
- PMID 电压随时间的推移保持恒定(请参阅屏幕截图)
屏幕截图说明:
- 黄色:系统输出、显示逐步递增
- 蓝色:PMID 电压、恒定为~3.43V
- 顶部呈绿色/橙色:I²C 通信
是否有任何想法可以实现这一目标?
谢谢、
Reinhard