This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:将 TPS6590379上的 SMPS8与 AM5716上的 VDDSHVS 相连

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785295/tps659037-connect-smps8-on-tps6590379-with-vddshvs-on-am5716

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5716

您好!

我的客户希望将 TPS590379上的 SMPS8连接到 AM5716上的"VDDSHV1~7、9~11"或"VDDSHV8"。

他们能否将 SMPS8连接到"VDDSHV1~7、9~11"? 尤其是 VDDSHV8?

作为 AM5716数据表(http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/am5716.pdf)中的"5.9电源序列"、 "VDDSHV1~7、9~11"和 "VDDSHV4"必须保持电源序列。 我们认为可以控制 SMPS8上电/断电序列的时序以使用 OTP。 我们的理解是否正确?

此致、

Ohhashi 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ohhashi-San、

    请查看我们的用户指南、了解如何将 TPS6590379连接到 AM57xx 器件: www.ti.com/.../sliu011

    OTP 已在 TI 工厂中使用电压和序列设置进行编程。 本用户指南介绍了所有 OTP 设置以及如何将 PMIC 连接到处理器。 SMPS8应连接到 VDD_CORE。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nastasha-San、

    感谢你的答复。

    我想再次确认。 我的客户不会在 AM5716中使用 IVA、因此他们不会使用 SMPS8。 它们希望使用1.8V 的 I/O、因此 VDDSHV1~3、5~7、10~11 Ω 与 SMPS8连接1.8V。 因为1.8V 的预算是短缺的。 是否可以从加电/断电顺序的角度进行此连接?   

    此致、

    Ohhashi 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ohhashi-San、

    您无法更改加电/断电顺序。 您也无法更改启动电压电平。 SMPS8电源轨将始终以电压(1.06V)启动、用户指南中显示的顺序(www.ti.com/.../sliu011f.pdf)

    如果客户可以保留这些启动设置、然后在启动后更改电压电平、则可以使用 SMPS8轨提供其他电源。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nastasha-San、

    感谢您的回答。 我们将对其进行检查。

    此致、
    Ohhashi 女士