This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452-Q1:使用齐纳二极管调整 DESAT 阈值

Guru**** 2520700 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452, ISO5452-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785576/iso5452-q1-adjusting-desat-threshold-with-zener-diode

器件型号:ISO5452-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO5452

我正在研究一个需要2.5V 去饱和阈值、消隐时间为2us 的应用。 理想情况下、我希望使用齐纳二极管来设置阈值、否则我将需要一串非常大的串联整流器二极管。

但是、我已经对各种齐纳二极管进行了详尽的搜索、找不到任何在500uA (ISO5452的去饱和充电电流)时达到其拐点的二极管。

我在这里看到了一些建议使用齐纳二极管来调节去饱和电压的答复-您能推荐一个适合此应用中极低电流的特定系列吗?

供参考-我还考虑使用~10k 电阻器来调节去饱和阈值。 这种方法的缺点是、由于 RC 时间常数、它会显著延长去饱和消隐时间。

我最终需要一个使用此解决方案的33pF 消隐电容器、这使我非常关注抗噪性-我的开关频率高达100kHz、总线电压为1200V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    感谢您关注 ISO5452-Q1。 我是高功率驱动器组的应用工程师、可以帮助回答您的问题。

    我也找不到任何在0.5mA 去饱和充电电流下具有其列出的拐点的齐纳二极管。 不过、查看一些齐纳二极管数据表、它们似乎仍然在500uA 的电流下达到大部分 VZ。 如果这种变化是可以容忍的、则可以使用电阻器拨入触发电压。 还有一些详细信息、请参阅上一个 E2E 主题。

    除此之外、可能还可以使用某种 BJT Baker 钳位器、尽管我个人尚未在该应用中使用过该钳位器。 我将在下周初对团队进行轮询、看看他们是否对此问题有其他意见。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Grant:

    很难找到具有0.5mA 拐点电流的齐纳二极管。 5mA Iz 齐纳二极管在0.5mA 时仍会反向导通、但电压将略低于 VZ。 需要将一个电阻器与齐纳二极管串联、以触发9V 去饱和阈值电压。 在齐纳二极管达到 VZ 之前、Idesat 0.5mA 正在为消隐电容器充电、在电容器达到 VZ 后、齐纳二极管反向导通、电流与消隐电容器共享、直至达到9V 阈值电压。

    谢谢、此致、
    Susan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Susan、John、

    Susan -您的描述确认了我对 DESAT 电路的理解。 我希望避免简单地增加串联电阻值、因为这会导致检测时间发生很大变化、具体取决于仿真中的 VDS。 我可以使用9k6电阻器达到阈值要求、但我需要33pF 电容器来满足2us 计时要求。 我担心该解决方案将非常容易受到开关瞬态的影响、因为与 阻断二极管电容相比、33pF 去饱和电容器不会非常大。

    我找到了一些具有极低拐点电流的齐纳二极管- Vishay MMBZ 系列:

    我还想知道是否可以使用精密并联电压基准来代替齐纳二极管、从而在整个温度范围内保证稳定性? 我的仿真表明、这种方法可以很好地发挥作用、但我不确定并联基准模型有多精确。

    您是否了解在这类应用中使用并联基准的任何客户?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Grant:

    33pF 电容器和9.6k 欧姆电阻器+齐纳二极管的消隐时间应小于2us 的消隐时间。 0.5mA 电流在 VZ 之前为消隐电容器充电。 假设您使用的是5.1V 齐纳二极管和33pF 消隐电容器、则电容充电至5.1V 需要330ns。 然后齐纳二极管反向导通、时间常数变为 RC。 如果使用9.6k Ω 电阻器、时间常数为317ns。 达到9V 阈值的消隐时间应为~1us。 可以使用更高的 VZ 齐纳二极管来缩短消隐时间。

    我认为并联电压基准也可以工作。 据我所知、我在应用中没有看到这一点、但我没有发现阻止此解决方案的问题。

    谢谢、此致、
    Susan