主题中讨论的其他器件:ISO5452、
我正在研究一个需要2.5V 去饱和阈值、消隐时间为2us 的应用。 理想情况下、我希望使用齐纳二极管来设置阈值、否则我将需要一串非常大的串联整流器二极管。
但是、我已经对各种齐纳二极管进行了详尽的搜索、找不到任何在500uA (ISO5452的去饱和充电电流)时达到其拐点的二极管。
我在这里看到了一些建议使用齐纳二极管来调节去饱和电压的答复-您能推荐一个适合此应用中极低电流的特定系列吗?
供参考-我还考虑使用~10k 电阻器来调节去饱和阈值。 这种方法的缺点是、由于 RC 时间常数、它会显著延长去饱和消隐时间。
我最终需要一个使用此解决方案的33pF 消隐电容器、这使我非常关注抗噪性-我的开关频率高达100kHz、总线电压为1200V。