This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:LM2576HV 在长时间后出现故障

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786833/lm2576hv-lm2576hv-failure-after-the-long-duration

器件型号:LM2576HV

你(们)好  

我们将 LM2576HVSX-ADJ/NOPB 用于辅助电源的 EV 直流/直流转换器之一。 我们已经向 Mahindra Electric 提供了大约5000 No’s。 我们在开发阶段和可靠性测试中未观察到任何故障、但在现场、我们在 某些部件中工作了10天之后发现了一些故障。 规格如下所示。

 输入电压         36V DC- 59V DC

输出电压      14.2 VDC

输出电流      350mA

请查找所附图片和电路

注意:失败时、我们观察到第一个和第二个引脚烧坏并显示短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahendar、您好!

    正如我在另一个线程上所回答的那样、我将关闭此线程。

    谢谢。