This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5085:LM5085的连续运行

Guru**** 2524390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787153/webench-tools-lm5085-continuous-operation-lm5085

器件型号:LM5085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想使用直流/直流来提供40W 功率、并且我遵循 LM5085拓扑(Webench)、但当我充满电时、温度会出现一些问题、因为我超过100ºC μ A。 这种拓扑是正常的还是不是设计为在连续模式下工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该器件在连续运行模式下应该能够完美工作。 您需要首先确保在加载输出时设计保持稳定。 如果是、主要耗散器将是顶部 FET 和二极管。

    如果顶部 FET 是热图、请查看 RDS on 和栅极电荷、改善这两者的品质因数、即较低的 RDS on 和较低的栅极电荷。 您还可以降低开关频率、以最大程度地降低与影响过渡损耗的栅极电荷相关的损耗。

    对于二极管、请查看 VFWD 和反向恢复、二极管的理想选择是具有低 VFwd 的肖特基二极管。

    确保封装足够大、可容纳上述两个组件、足以散热。

    希望这对您有所帮助?