This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:VCC1和 IN+的偏置电源

Guru**** 2518510 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786977/iso5452-bias-power-for-vcc1-and-in

器件型号:ISO5452

当 VCC1连接到3.3V 偏置电源、而 ISO5452的 IN+连接到5V 高电平 PWM (假设 IN-连接到 GND)时、会发生什么情况? 是否有风险? 你有什么建议? 谢谢!

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IN+和 IN-的最大电压不应超过 VCC1电压电平。 从"建议运行条件"表中、IN+、IN-和 RSTb 的最大 VIH 为 VCC1。 器件功能不会超出工作区域。