This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:DESAT 功能

Guru**** 2385940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787149/ucc21710-q1-desat-function

器件型号:UCC21710-Q1

数据表显示、OC 引脚可配置为 DESAT 检测、并可对阈值进行编程。 我看不到任何可编程阈值设置。 当它说可编程时、这意味着在 OC 引脚和 FET 漏极之间添加 DESAT 二极管+电阻器、还是 IC 内部有实际的内部可编程设置?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    感谢您的帮助、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助解答您的问题。

    您可以共享数据表吗? 您是否参考下面的高级版本?

    www.ti.com/.../ucc21710-q1.pdf

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorjia:

    OC 阈值可通过外部电路进行编程。

    谢谢、此致、
    Susan