This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-PSEMTHR-007, TPS23880, TPS23880EVM-008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786748/tps23880-tps23880-question

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其它部件:BOOST-PSEMTHR-007

尊敬的所有人:

 设计 TPS23880、请提出以下问题、请帮助确认、谢谢!

1.如果可以设置4通道2对和2通道4对、软设置或硬件设置?如何设置?或者只能设置8通道2 对或4通道4对。

2.如果2、3通道设置4对,如果电源是2通道,则在软读取电源时增加3通道电源?

3.如果可以选择 Singlechip control TPS23880而不是 MSP430?

如果可以叠加使用、TPS23880可以叠加多少?

5.4线对模式、2通道 lif 电源是否正在进行流量均衡?

6.相同的 tps23880如果可以与 4线对共存2线对?

7.如何了解以下配置?

8.please 帮助推广 TI BT 标准 PD 方案并配对 TPS23880 (90W)。  TPS2373-4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    请查看我对您问题的回答。 谢谢。

    1.如果可以设置4通道2对和2通道4对、软设置或硬件设置?如何设置?或者只能设置8通道2 对或4通道4对。

    [一分钱]是的。 TPS23880可设置为4线对端口和2线对端口的组合。如果您查看我们的 EVM (TPS23880EVM-008 + BOOST-PSEMTHR-007)、它会配置为四个2线对端口+两个4线对端口。  

    2.如果2、3通道设置4对,如果电源是2通道,则在软读取电源时增加3通道电源?

    [一分之一]在寄存器0x29中、您可以将2个通道配置为4线对模式。 完成此操作并在两个通道上启用检测/分类后、器件会自动执行检测、连接检查和分类。 然后、您可以同时向两个通道发出加电命令。 两个通道都将打开。  

    3.如果可以选择 Singlechip control TPS23880而不是 MSP430?

    [一分钱]您不必使用 MSP430。 只要您的主机具有可向 TPS23880发送和读取 I2C 命令的 I2C 端口、您就应该会满意。

    如果可以叠加使用、TPS23880可以叠加多少?

    [一分钱]我想您正在问一个系统中可以有多少 TPS23880器件。 TPS23880具有4个地址引脚(A1-A4)、因此您可以在一个系统中使用16个 TPS23880器件。

    5.4线对模式、2通道 lif 电源是否正在进行流量均衡?

    [一分钱]我不确定我是否理解您的问题。 您是否询问一个4线对端口中2个通道之间的电流平衡?

    6.相同的 tps23880如果可以与4线对共存2线对?

    [一分钱]是的。 答案与问题1相同。

    7.如何了解以下配置?

    [penny]抱歉。 我看不到这张图片。 如果上传图片时仍有问题、请给我发送一封私人邮件。  

    8.please 帮助推广 TI BT 标准 PD 方案并配对 TPS23880 (90W)。  TPS2373-4?

    [pyps]TPS2373-4是我们的通用型4 PD 器件。 TPS2372-4是一款更适合照明应用的类型4器件。  

     

    谢谢、

    一分钱

    BOOST-PSEMTHR-007