请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21520 您好!
我想检查 UCC21520的可靠性数据(DPPM/FIT/MTBF)。
然后、我尝试从 TI.com、DPPM/FIT/MTBF 估算器中获取数据。
但我无法通过“UCC21520”找到数据。 我发现数据是用“PUCC21520AQDWRQ1”来代替的。
我可以将此数据用于 UCC21520吗?
此致、
OBA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Oba-San、
感谢您关注我们的器件。 我叫 Mamadou Diallo、我将帮您解决问题。
UCC21520AQDWRQ1是 UCC21520的汽车级版本。 这两款器件采用相同的工艺和技术、同时汽车版本将接受进一步的汽车认证测试。
因此、您可以使用 PUCC21520AQDWRQ1数据作为 UCC21520的参考和指南。
如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。
此致、
Mamadou Diallo
高功率驱动器应用和技术支持
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 的重要声明(
)的约束。