This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L-N:光敏性

Guru**** 2509945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317L-N, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787100/lm317l-n-light-sensitivity

器件型号:LM317L-N
主题中讨论的其他器件: LM317

大家好、团队、

我之前接触过的一位工程师询问了有关 LM317L-N 的光敏度问题  

具体而言、他们注意到、我们以前在数据表中有一个部分、其中强调了 将封装暴露在明亮的阳光下可能导致 Vref 下降的问题。 随附了旧数据表的屏幕截图。 现在、TI.com 上的数据表没有这种评论、因此我想了解这一问题是否仍然有效?

  

由于它已从数据表中删除、这是否意味着工程师无需考虑这一点、我们在处理这一问题的过程中实施了一些新措施?

如果对此有任何反馈或帮助、我们将不胜感激。  

此致、

Javier Palomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    此部分仍在数据表中。  在当前版本中、第7.4.3节 DSBGA 光敏度:

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    致电好、我必须一直在查看 LM317数据表、而不是"L-N"版本。 感谢您对此进行了更正!

    话虽如此、您能解释一下为什么会发生这种情况、还是有资源可供我们获取有关这方面的更多信息? 我所接触的工程师将运行曝光测试、因此最好能够更好地了解这种情况。

    此致、

    Javier Palomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    光的能量能够穿透线性稳压器的裸片。 该能量将改变内部节点电压/电流。 虽然这不会损坏稳压器、但它会改变基准电压、从而改变 LM317L-N 的输出 因此、如果在 DSBGA 封装中使用 LM317L-N、我们建议将其屏蔽在光源之外。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    好的、感谢您的解释和帮助!

    此致、
    Javier Palomo