This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:有关 TPS40170的两个问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787025/tps40170-two-questions-about-tps40170

器件型号:TPS40170

大家好、

我们有两个问题需要与您联系。 谢谢。

1.为什么器件在主模式下不能支持大于50%的占空比?

2.设备是否不能支持低于100kHz 的频率? 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    TPS40170应该能够切换稍微低于100kHz 的最小频率、但是我不会将频率大幅降低到低于最小值。 当频率低于100kHz 时、RRT 公式可能会有一些不准确之处。

    该器件可支持大于50的占空比。 数据表中描述的噪声灵敏度与占空比约为50%而非>50%有关、如果占空比大于50%、则不应存在噪声/抖动。

    希望这对您有所帮助?