This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:UVLO 限制错误

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787082/tps54060-error-in-uvlo-limits

器件型号:TPS54060

您好!

我有一个使用 TPS54060的直流/直流转换器设计。 输入电压为标称值37V、范围为30-42。 我已经为 STOP @ 30V 和 START @ 31.5V 设置了 UVLO 限制。

相应的电阻值为:499k 和20k。

但是、我正在验证与这些限值之间的重要偏差(有时 STOP 会低至27V)。

我是否还应该检查其他事项以在这些限制条件下获得一致的结果?


Vout = 5V
Fsw = 700kHz

谢谢、rgds、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Horacio、

    遗憾的是、从两个角度来看、使能引脚阈值不够精确。 请注意以下内容

    1、使能电压阈值可在0.9V 至1.55V 之间变化、典型值为1.25V。
    2. Ihsy 电流规格只是一个典型值,这也可能会有一定程度的变化,不能保证。

    当您改变输入电压、上升和下降时、请检查使能引脚上的电压。

    如果您看到零件间的差异、这是由于上述差异造成的。 如果您需要精确的数据、则需要实施外部电路以提供精确的启用/禁用。

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 David、

    我怀疑 Ihys 不是完全准确。
    最好将此信息添加到数据表中!

    Rgds、

    HR DRUT