This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:图8。 输出电压与输出电流间的关系

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787093/lm2776-figure-8-output-voltage-vs-output-current

器件型号:LM2776

大家好

如果我们问 LM2776、您会介意吗?

图8对此进行了说明。 输出电压与输出电流间的关系。
此图显示了 Vin5.5V -> Vout=-5.35V。

该压降(0.15V)取决于什么? FET? 输出? 输出电流?

在这个问题的背景下、我们想确认在输入电压=5.3V ->输出电压=??V/30mA 的情况下、输出电压是多少。

此致、

大田松本


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    请参阅 LM2776数据表中的第8.2.2节、其中说明了输出电压下降的原因和发生方式。

    此致、
    Omar