请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2776 大家好
如果我们问 LM2776、您会介意吗?
图8对此进行了说明。 输出电压与输出电流间的关系。
此图显示了 Vin5.5V -> Vout=-5.35V。
该压降(0.15V)取决于什么? FET? 输出? 输出电流?
在这个问题的背景下、我们想确认在输入电压=5.3V ->输出电压=??V/30mA 的情况下、输出电压是多少。
此致、
大田松本