This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:可重音

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560, TPS54060, LM22674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786679/tps54060-relaible

器件型号:TPS54060
主题中讨论的其他器件:TPS54560LM22674

您好,

我想使用 PN TPS54060级汽车、这是我第一次使用、在我使用 TPS54560之前使用、这是可以的。

您是否对此 PN TPS54060DQGR 有任何打印?

谢谢你。

Ilan Mazuz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilan、
    您似乎有两个问题、并为同一器件打开了两个线程。 我将关闭这个。 您能否提供有关您需要了解的器件信息?

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在新设计中使用 PN TPS54060。

    我想确保 IC 100%正常工作

    好的。如何确保 TPS54060正常。

    例如、我使用 LM22674多年、非常好。

    我可以做些什么来确定?

    谢谢

    Ilan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilan、

    如果不违反数据表中的规格、器件将可靠运行。 如果您需要设计方面的帮助、可以使用 Webench 为您提供良好的起点、并确保您不违反任何关键规格。 下面是 Webench 条目字段的链接。

    www.ti.com/.../TPS54060



    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    假设我正确设计 TPS54060、那么我如何才能确保它能够正常工作多年?我需要做什么测试?

    谢谢

    Ilan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilan、

    您将需要测试电源的稳健性、建议在温度范围内运行多项测试。

    下面的链接中突出显示了您需要执行的测试。 希望这对您有所帮助?

    training.ti.com/engineer-it-how-test-power-supplies