This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:他的 tonmin 无法满足800kHz 的要求

Guru**** 2393265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20, TPS548B22, TPS54A20, TPS546C23, TPS546D24, TPS53513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786494/tps54824-he-tonmin-cannot-support-the-requirement-800khz

器件型号:TPS54824
主题中讨论的其他器件:TPS548A20TPS548B22TPS54A20TPS546C23TPS546D24TPS53513

你(们)好。

我的客户有以下要求。 tonmin 不支持该要求、您是否有其他要推荐的器件? TPS548A20、TPS548B22在这里是否正常?谢谢。

输入:12V

输出:1V

频率:700-800kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    您需要什么输出电流? 由于您将在接近最短导通时间规格的情况下工作、因此您对 Vin 有何容差? 推动您的 FSW 要求的因素是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    您还可以查看 TPS54A20。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    得益于、输入为恒定12v、输出为1V、Fs=800kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    如何了解 TPS548A20、TPS548B22、TPS546D24、TPS546C23? 是否符合要求?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    其中 、TPS548A20TPS548B22 将是最佳选择。  最短导通时间通常为60 ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    如果客户需要、该器件还可以支持5V 应用、因此 TPS54A20可能无法正常工作。 我们是否有推荐使用的8A/10A 器件?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    我认为 TPS548A20是您的最佳选择。  您还可以查看 TPS53513。