This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:BMS

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786358/bq77905-bms

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件: BQ4050

通过使用 BQ77905 IC,如何使锂离子和锂聚合物电池的设计脱颖而出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、
    基本上、如果阈值适用于锂聚合物电池、则同一器件可能适用于锂离子电池。 务必检查术语、因为有时 LiPo 术语用于非圆柱形电池、而其他人可能使用该术语来指代磷酸铁电池 LiFePO4。 LiFePO4电池在较低的电压下工作、这需要不同的器件配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Namase、

            非常感谢您的宝贵答复,您能向我推荐 LiFePO4兼容 BMS IC,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、
    bq7790508是最接近 LiFePO4电平的保护器件、具有3.9V OV 保护功能、充电器预计会在电池的适当电压(大约3.6)下停止充电、而不会使保护器跳闸。
    与简单的保护器不同、许多低计数电池将使用 bq4050等电量监测计器件来更好地定制电池组行为。