This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813-Q1:踢得快于 tboundary 时有保证的复位行为、Min?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3813-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828726/tps3813-q1-guaranteed-reset-behavior-when-kicking-faster-than-tboundary-min

器件型号:TPS3813-Q1

TPS3813-Q1的数据表修订版 F 第7.3.1节规定如下:

我们完全理解如何启动看门狗以防止其在复位输出上输出低电平。

我们的问题是阴影区域、它表示"如果器件检测到违反或不违反并释放复位、则无法预测"。 这是否意味着不能保证大于 tbound,min 的踢脚会导致复位输出低电平? 或者这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、

    很抱歉耽误你的时间。 灰色区域基本上告诉您、如果此窗口中出现脉冲(在 tbound,min 之前)、则不一定会检测到它。 如果您希望一个脉冲使看门狗跳闸、这可能会导致问题。 这就是为什么保证复位 WDI 的真正窗口帧介于 tbound,max 和 twindow,min 之间

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我们的应用对安全至关重要、这就是我们关注的原因。

    澄清:灰色区域适用于 WDI 上的每个上升脉冲、对吧?

    是否以某种方式量化了在灰色区域检测到脉冲失败的情况? 或其他文档中的其他信息?

    谢谢、

    Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、

    在 WDI 上首次检测到上升脉冲后、会出现灰色区域。 数据表中未进一步定义灰色区域、编号  

    谢谢、

    Abhinav。