This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122过载保护

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831207/lm5122-lm5122-over-load-protection

器件型号:LM5122

您好的支持团队  

在数据表中、可以看到在 CSP-2SN>75mV 期间发生了 OLP

如果内部12V 接地短路引起反向电流、则 CSN>CSP (不考虑输入 UVP)
(1) CSn>CSP 期间的行为

(2)如果发生 IC OLP,阈值是多少?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    感谢 您的发帖、我们将研究这一点、并在明天回答您的问题。

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    我搜索了数据表、无法识别您提到的"内部12V"。  对您来说、这意味着什么?  总之、您的问题答案:

    (1)如果 IC 设置为强制 PWM、则 CSN-CSP>0不会影响操作。   但是、如果 IC 设置为二极管仿真、则 CSN-CSP>0将关闭同步 FET、即 HO-SW 将保持低电平。

    (2) OLP 基本上是电感器峰值电流限制。  如果电路达到 CSP-CSn=75mV 的峰值电流限值、则占空比将被截断。  功率级别限制将随 Vin 电压的不同而变化。

    谢谢、

    Youhao