This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38502-ADJ:我们正在寻找一款 LDO 来为传感器供电。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS746, TPS7A91, TPS7A83A, TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831107/lp38502-adj-we-are-looking-for-a-ldo-to-supply-a-sensor

器件型号:LP38502-ADJ
主题中讨论的其他器件:TPS746TPS7A91TPS7A83ATPS7A90

大家好 、

我 的客户正在寻找一个 LDO 来为 传感器供电。  恒 定电流为485ma、峰值电流为980ma。 输入电压为3.3V、输出电压为1.2V。 最高环境 温度 为70°C 输出 上升压摆率需要小于 25mV/us。 我已查看  LP38502和 TPS746的数据表。 LP38502 无法 满足 压摆 率 要求。 TPS746无法 满足 热 要求。 您是否有更 适合  推荐的解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    有关这一点的一些问题:

    什么因素推动了低于25mV/us 的压摆率要求?

    980mA 的峰值电流持续多长时间?

    我现在可以为您提供的信息提供一些建议、包括 TPS7A91和 TPS7A83A。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

     传感器要求。

    时间非常短。 您只能使用   要 考虑的恒定电流。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TPS7A90或 TPS7A91应在此处工作。 这两个器件都有一个 SS/NR 引脚、可用于控制输出上升压摆率。

    此致、

    Wilson