This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:IC 在高电流限制下运行后不会启动

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831640/lm25141-q1-ic-wont-start-up-after-running-at-high-current-limit

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25141

您好!

我使用此降压控制器来预调节 LED 驱动电压。  输入额定电压为12V (8-18V)、输出为6.5V 或8V。  在8V 模式下运行时(对于更高功率的 LED)、我以10m Ω Rs (7.5A 限值)达到 LM25141的电流限值。  我监测电路板的温度、没有任何温度超过50C、因此我将电流限制增加到了15A (LED 驱动控制上有一个次级电流限制)。  输出电流应该永远不会达到15A 直流、而只能达到6A 直流。

运行几分钟后、温度仍然稳定、但在某个时候电压切断、电路板关闭。  现在、在启动时、IC 不消耗电流、我在 PG、SW 或除 VCC 之外的其他输出引脚上看不到任何活动、VCC 切换至5V。

您是否有任何关于在哪里检查问题或导致此问题的原因的建议? 我已经尝试测试了电路板上的所有电容器、电感器、二极管、电阻器和 FET、但它们似乎都正常运行。

感谢您的帮助、

杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jackson、原理图是否可用?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我已经包含了该稳压器周围的电路的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    原理图注释如下:

    1. 6V 的输出电压不应连接到 VCCx -电压过高。
    2. 0.1uF 的 VCC 电容过低--使用2.2uF。
    3. 电感器值看起来很高、从而产生非常平坦的电流信号。 将 快速启动计算器建议的值用于所选的分流电阻。
    4. 我无法找到 MOSFET 数据表来验证栅极电压米勒平坦区是否处于2V 至3V 范围内。
    5. 我建议将低侧栅极电阻器设置为0欧姆、以避免交叉传导的可能性。
    6. 电阻器电容应远大于100pF (例如220nF)、以便在 OCP 期间设置有效的断续延迟。
    7. 对于 FPWM 或二极管仿真模式、DEMB 引脚应分别连接高电平或低电平

    请为此设计发送一个完整的快速入门文件、以便我们可以查看补偿。 您可以从"设计和开发"下的产品文件夹中下载该工具。

    此致、

    Tim