This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:延迟功能

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786916/tps22810-delay-function

器件型号:TPS22810

您好、TI 专家

您可以向我推荐电源开关吗?

我需要300~500ms 的输出延迟时间。

输入:12V、输出:12V/3Amath

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、  

    感谢您与 E2E 联系!

    请参阅我们的应用手册 《负载开关时序》。 您可以通过将 TPS22810与极大的 CT 电容器配合使用来增加延时+噪声时间。 由于您可以选择的最大值没有限制、因此较大的 CT 电容器将延长 tdelay + trise。

    如果您只想更改 tdelay 时间、可以尝试在使能引脚上设置 RC 延迟。 但是、这也会增加您的 TOFF 时间。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。