This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:电池测试工具

Guru**** 2544780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A, BQ34110, BQ76200, BQ2980, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782863/bq34110-battery-test-tool

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQ76PL536ABQ76200BQ2980BQ2970

Messrs TI、

我正在开发一种通用测试工具、用于测试尽可能与电池化学成分和电池配置(串联/并联)兼容的电池。

我选择了 BQ34110和 BQ76PL536A。 能否验证我的组件选择?

我想使用 BQ34110的警报引脚来驱动电荷 MOSFET 保护、而后者用于 MOSFET 放电保护。 我的 BQ34110配置设置思路是否正确?

此致

路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、
    您打算如何使用 ALERT 引脚来驱动充电 MOSFET? 该器件不是主机在充电开始时发送命令以使 ALERT 引脚发出警报的器件。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    我目前正处于初步设计阶段,我必须确定该项目的可行性,并就该架构提出建议。

    我想对警报引脚进行编程、以实现某种充电/放电保护(例如充电结束、放电结束)...您认为这是否可行、以便重复充电/放电周期?

    否则、我如何在这样一个系统的架构中继续?

    此致

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从电量监测计读取电池状态后、您将需要使用主机控制器的 GPIO 来控制充电和放电 FET。 我相信您无法配置监测计、使 ALERT 引脚驱动 FET

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有 MOSFET 驱动器(如 BQ76200)可用作电池组保护(使用 ALERT 引脚)、还可为系统添加过流保护? 我没有要控制的主机 MCU、因此我需要一个独立的解决方案、电池组将由1S 或2S 电池(迄今为止所有可能的化学物质)构成。

    谢谢
    路易吉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是想知道1S 或2S 电池组是否真正需要保护、因为它们应该已经有自己的 PCM 电路...
    在后一种情况下、BQ34110应该是安全充电/放电锂离子/磷酸铁锂电池/镍氢电池/镍镉电池所必需的全部...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、如果您已经有电池"组"而不是电池、则无需为电池提供额外的保护。 电池组应具有初级保护 IC 和可能的次级保护 IC。 我会与您的电池组制造商确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、但是如果我只有1S 或2S 单元需要管理该怎么办?
    如何向 BQ34110添加缺少的保护?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件不具有保护功能。

    我将介绍适用于1S:bq29700或 bq2980的初级保护 IC。

    次级保护 IC 也位于 ti.com's 搜索工具上。

    bq34110只是一款没有保护功能的监测器件。 我在这里的营销团队中购物。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,Kang,
    但是、是否有适用于1S 和2S 电池的主要保护 IC、它们可以与 BQ34110搭配使用、并且有望支持多化学物?
    否则、我推断无法使用 TI 器件创建通用电池测试工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我不知道我们提供了什么。 我们没有适合所有解决方案的单个芯片、因为这些是 OTP 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我可以尝试简化我的规格:
    1) 1)是否有适用于1S 电池的主要保护 IC、它们可以与 BQ34110配合使用、并有望支持多化学物?
    2) 2)是否有适用于1S 电池的主要保护 IC、这些 IC 可与 BQ34110和仅锂离子电池配合使用?
    3) 3)是否有适用于1S 电池的主要保护 IC、它们可以与 BQ34110以及仅与 PbA、镍氢和镍镉电池配合使用?

    通过这种方式、我可以按照电池化学成分提供不同的设置配置。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不支持多化学物。 零 IC
    2. bq2970。
    3.否
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kang、感谢您的所有有用解释!
    此致