This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317HV:lm317hv 可变大电流可变电源53V

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831490/lm317hv-lm317hv-variable-high-current-variable-power-supply-53v

器件型号:LM317HV

如何获取以下电路的完整工作详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baskaran、您好!

    在图中的功率水平下、您需要强烈考虑开关转换器、该转换器可以提供53V * 4A = 212W 的负载。
    鉴于输出电压和负载要求、该线性稳压器解决方案不是可行的设计解决方案。

    让我们首先回顾一下 LM317HV。  根据数据表的第7.5节"电气特性"、基准容差为4%、此组件的负载调节为1.5%、最高可达最大负载电流。  可以忽略线路调节、因为线路中的变化很小、无法实现53V 输出。  我们稍后将看到这一点。  这不考虑您在原理图中看到的电阻器的容差以及由于镇流器电阻器而产生的容差。  假设在考虑基准容差、负载调节、电阻容差和镇流电阻容差时、53V 输出电压的总容差为6.5%。  


    在标称输出电压为53V 时、假设容差为6.5%、则最大电压为56.445V、最小电压为49.555V。  第7.5节"电气特性"中的规格具有3V 的余量。  因此、输入电压 Vin 需要比输出电压高3V、以保持必要的余量。  因此、输入电源需要至少为59.445V 但不超过60V、以防止超出线性稳压器的最大额定值。  这将需要59.7225V 的严格输入电压、容差小于0.5%。

    谢谢、

    斯蒂芬