This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647EVM-710:TPS53647EVM

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53647, TPS53647EVM-710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779923/tps53647evm-710-tps53647evm

器件型号:TPS53647EVM-710
主题中讨论的其他器件:TPS53647、USB-TO-GPIO

请告知 TPS53647EVM 的机械尺寸?

它是否可用于120A 输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、  
    该板 可处理高达120A 的电流、尺寸约为9x10cm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    根据12V 至0.8V/120A 的 WAbench、我们得到的是1645mm
    是不是
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量 了 TPS53647EVM-710电路板 、其高度为9cm、宽度为10cm。
    该板旨在展示 TPS53647的四相操作、并包含在低电压下提供120A 电流所需的功率级和电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GoR 问题如下:

    我正在开始测试 TPS53647EVM,但无法将输出电流设置为60A-65A 以上。

    EVM 达到电流限制。

    如何更改电流限制设置并转到120A 负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、  
    您可以使用 Fusion Digital Power Designer (http://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER)更改 TPS53647的多种设置
    TI USB-TO-GPIO 适配器(http://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO)直接插入 TPS53647EVM-710上的 J4。
    加载程序后(EVM 通电并使用适配器连接到计算机)、您将看到此窗口。  
     单击"configure device"(配置设备)后、您会看到下一个窗口允许进行多项更改、包括将 IMAX 增大到120A (步骤1)。 在将新设置写入硬件之前、请仔细检查您是否正在运行全部四个阶段(步骤2)。 如果您希望保存这些设置、以便它们在下一个下电上电后保持、请单击顶部的"Store Conifg to NVM"(将 Conifg 存储到 NVM)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还请记住在同一窗口中增加"IOUT OC 故障限制"。