This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431B-Q1:ESD 额定值

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831301/tlvh431b-q1-esd-rating

器件型号:TLVH431B-Q1

大家好、

我们希望获取此器件的 ESD 信息。 数据表中没有任何信息。

谢谢你。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我将浏览我们的存储库、并尝试查找此信息、或联系我们的设计团队、看看我们是否可以为您找到此信息。 我会随时向您提供最新信息。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    尽管数据表中未提供此信息、但以下是 ESD 测试结果:

    ESDHBM -通过2.5kV

    ESDMM -通过200V

    ESDCDM -通过1kV

    谢谢、

    Abhinav。