This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:TPS53681 VREF 输出问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781660/tps53681-tps53681-vref-output-issue

器件型号:TPS53681

尊敬的所有人:

    测试10PCS TPS53681样本、只有5件正常、其他5件 VREF 输出电压异常、或0V、1.2V、1.6V 或1V、导致 I2C 无法连接。 请帮助确认  VREF 输出电压为什么异常、谢谢您!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    您能否共享原理图以供审阅? 此外、在5个不工作的部件上、所有部件均已正确焊接-无短路、IC 旋转正确等。

    如果 VREF 未出现且 I2C 无法正常工作、则听起来像是组装问题。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaowei、

    一段时间以来、我们一直没有收到您的反馈。 希望问题能得到解决。
    如果您需要进一步的支持、请告知我们。

    谢谢